M580为什么可以Ping通但无法通过Unity Pro软件和HMI建立连接?
问题描述:
可以Ping通M580,但不能连接Unity Pro或HMI解决办法所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
默认情况下,新项目的安全性是强制的,所有的以太网服务都被关闭(禁用),访问控制被打开(启用),限制通信仅为192.168.10.1(这意味着你的编程PC必须是192.168.10.1)。
双击以太网端口,如下所示,

解锁如下所示的安全性将启用所有服务并禁用访问控制,从而允许任何局域网地址与M580通信。还需要注意的是,连接时需要访问502端口,而ping时不需要。确保网络上的任何交换机或路由器都允许502端口访问。尝试使用一个直接连接来测试它。

如果您已经加载了一个程序,但根本无法连接,请关闭处理器,并暂时将其从插槽0移到插槽1。此时M580在1号槽会处于无配置状态,此时可以加载一个新的程序到M580里。下载完断电后移动到插槽0送电,在1号槽位配置的程序将会丢失。如果你想在插槽1使用以太网而不是USB,你可以使用默认的Ip地址。M580的默认Ip地址为10.10.x.x。x.x是MAC地址由十六进制转换为十进制。例如,MAC地址为00.80.F4.17.AC。6A默认Ip地址为“10.10.172.106”。
是否有帮助?