我们今天能为您提供什么帮助?

M580 Safety 安全逻辑中使用S_SYST_CLOCK_MX 获取的安全时钟为什么是1980-1-1-00?

问题描述:
M580 Safety 安全逻辑中使用S_SYST_CLOCK_MX获取时钟

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

新的M580 Safety CPU 第一次上电后的时间就是1980-1-1-00,当在线将PC时间同步给CPU后,如果S_SYST_CLOCK_MX获取安全时钟依旧是1980,需将CPU 断电重启就可以显示当前PC同步过来的时间,如果安全时钟与CPU时间有偏差,则需要使用%SW128强制更新。