我们今天能为您提供什么帮助?

如果在把M580PLC断后再上电,M580PLC编程软件中的接通延时功能块TON,是否可以接着上一次断电的时间继续计时?

问题描述:
如果在把M580PLC断后再上电,M580PLC编程软件中的接通延时功能块TON,是否可以接着上一次断电的时间继续计时?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

可以继续计时。例如下图:在10S300MS的时候把PLC断电,上电PLC运行后,TON的ET引脚会接着10S300MS开始计时。