我们今天能为您提供什么帮助?

使用Unity Variables Management工具修改导出变量,如何显示数组,结构体等变量?

问题描述:
使用Unity Variables Management工具修改导出变量,如何显示数组,结构体等变量?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

首先如图1中操作:第一步选择xsy managemet,第二步选择settings。

图1

然后如图2操作:勾选标记区域的4个选项,以及选择对应的软件版本,并且OK保存。

图2