我们今天能为您提供什么帮助?

PMEPXM0100模块背后的拨码的功能是什么?

问题描述:
PMEPXM0100模块背后的拨码的功能

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

上面的2号拨码:更新固件——用于强制模块进入“安全模式”。当处于“安全模式”时,模块将不加载应用程序固件,并等待下载新固件,注意正常刷固件时,不需要强制模块进入"安全模式",当刷固件过程出现异常,无法正常刷机时,可以借助强制模式,刷固件。

下面的1号拨码:恢复出厂设置——这个DIP开关用于拒绝NV内存中的配置以及从Head模块接收到的配置(使用TFTP)。此操作将模块重置为工厂默认值。然后,模块将等待新的配置被下载到它。