我们今天能为您提供什么帮助?

M580 Safety Mast和Safe任务都正常运行,如何保持断电重启后Mast和Safe的任务都是运行状态?

问题描述:
保持断电重启后的CPU为运行状态

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

双击CPU——动态显示——勾选 自动开始运行,就可以实现断电重启后Mast和Safe的任务都是运行状态,但是Mast的数据可以断电保持,但是Safe的数据不能断电保持。