我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMENUA0100 OPC UA模块的默认IP地址是什么?
问题描述:
BMENUA0100 OPC UA模块的默认IP地址是什么

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

BMENUA0100模块的默认IPv4地址是10.10.MAC5.MAC6. 需要把模块的MAC 地址最后两段MAC5.MAC6 转换为十进制。