我们今天能为您提供什么帮助?

如何修改M580 IO模块Device DDT变量名称?

问题描述:
如何修改M580 IO模块自动生成的Device DDT变量

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

1.添加模块,例如BMXDDI3202K,系统自动分配Device DDT变量PLC0_d0_s2_DDI3202K,数据类型为T_U_DIS_STD_IN_32。

2.打开Device DDT变量表,声明需要的变量名,例如M580_Local_DDI3202K,类型和自动声明的数据类型相同。

3.打开“PLC总线”,双击BMXDDI3202K,切换到“设备DDT”菜单,将名称下拉选择自己建立的变量:

4.确认修改。查看变量表,之前自动声明的变量已经调整为未使用的状态:

5.删除变量表中自动声明的变量。