M580热备CPU间使用490NAC0100插座时同步线缆使用网线,网线规格有什么要求?
问题描述:
M580热备CPU间使用490NAC0100插座时同步线缆使用网线,网线规格有什么要求?所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
施耐德提供的订货号为:490NTW00005(5米,符合CE标准),490NTW00005U(5米,符合UL标准);
如果自己购买网线,则规格要求是:只能使用直通网线且是超五类及以上标准,不能使用交叉网线。
是否有帮助?


施耐德提供的订货号为:490NTW00005(5米,符合CE标准),490NTW00005U(5米,符合UL标准);
如果自己购买网线,则规格要求是:只能使用直通网线且是超五类及以上标准,不能使用交叉网线。
是否有帮助?