我们今天能为您提供什么帮助?

如何诊断M580的实时CPU负载?

问题描述:
如何诊断M580的实时CPU负载?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

ControlExpert 14.1和M580版本大于或等于2.90,客户可以访问CPU动态负载:

%SW110=系统CPU负载=>此CPU负载由系统用于内部服务

%SW111=MAST CPU load=>MAST任务使用的CPU负载

%SW112=úST CPU load=>FAST任务使用的CPU负载

%SW113=安全CPU负载=>安全任务使用的CPU负载

%SW114=%AUX0 CPU load=>AUX0任务使用的CPU负载

%SW115=%AUX1 CPU load=>AUX1任务使用的CPU负载

%SW116=CPU负载=>总CPU负载