我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert V14.0 版本中最大多少个BMENOC可以应用在M580系统中?
问题描述:
BMENOC最大数量

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

默认情况下EcoStruxure Control Expert V14.0最多可以添加3个NOC模块,但是手册上显示最大是4块,所以需要安装一个补丁ControlExpert_V140_HF_New_Ethernet_Module_Limitation就可以解锁NOC模块限制最大为4个,但是要求 BMENOC0301 PV 13 SV2.15 以上; BMENOC0311 PV14 SV2.15以上。详细说明见下图: