我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
安全模块BMXSDI1602电源19.20号端子熔断器电流推荐多少安培?
问题描述:
安全模块BMXSDI1602电源19.20号端子熔断器选择

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

快速熔断器的规格如下:The recommded fuse type is a fast blow fuse 24Vdc/500mA。