我们今天能为您提供什么帮助?

M580模拟量Device DDT变量FORCED_VALUE写入值后VALUE为何不发生变化?

问题描述:
M580模拟量Device DDT通道值强制问题

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580模拟量Device DDT ANA结构体变量包含以下参数:

将强制值写入FORCED_VALUE,需要将FORCE_CMD置1,FORCED_VALUE才会写入VALUE。强制后,FORCED_STATE标志位将会置为1。

如果 FORCE_CMD = 0,则 VALUE = TRUE_VALUE
TRUE_VALUE是通道来自传感器的真实值。
可参考下图:
注意:使用Unity Pro仿真器无法仿真此功能。