FA419711
FA419711
我们今天能为您提供什么帮助?
M580 PLC 系统中,功能块MBP_MSTR 是否支持功能码10?
问题描述:
M580 PLC 系统中,功能块MBP_MSTR 是否支持功能码10
所属产品线:
Modicon M580 ePAC
解决方法:
在M580的PLC系统中,功能块MBP_MSTR 是不支持功能码10的。
首次发布日期:
2021/7/4
修订日期:
2021/7/4
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M580
探索更多
范围:
Modicon M580