我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMXSAI0410每个通道都有两组引脚,是否都需要接线呢?
问题描述:
BMXSAI0410通道接线问题

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:
由于每个输入的两个正极引脚内部连接,因此仅需要为输入通道使用一个正极引脚。与之相似,由于每个输入的两个负极引脚内部连接,因此仅需要为每个输入通道使用一个负极引脚。
比如,如要将模拟传感器连接到输入通道 0,可以将:
  • 传感器的正极接线连接到引脚 1 或引脚 2。
  • 传感器的负极接线连接到引脚 3 或引脚 4。