我们今天能为您提供什么帮助?

如何使用M580 CPU的服务口与上位机进行NTP时间同步?

问题描述:
M580服务口同步NTP服务器时间设置

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580 CPU作为NTP客户端,使用CPU的服务口与上位机进行NTP时间同步,设置如下:

1.进入配置界面,双击CPU以太网口

2.进入NTP页面,设置成NTP 客户端,然后设置好NTP服务器的IP地址,即可获取NTP服务器的时间。