我们今天能为您提供什么帮助?

M580 Safety PLC安全模块顶部蓝色的小按钮的作用是什么?

问题描述:
M580 Safety PLC安全模块顶部蓝色的小按钮的作用

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580 Safety PLC安全模块顶部蓝色的小按钮是配置锁定按钮,其作用是防止对I/O模块配置的非预期更改。

为了实现预期的安全完整性级别,在配置了每个安全I/O模块之后,但在开始或继续操作之前,可以锁定该模块。

长按锁定按钮3秒的时间,然后释放按钮,可以进行锁定和解锁的状态转换。锁定后,模块LCK指示灯绿色常亮。