M580 Safety PLC安全模块安全数字量输入的高可用性使用中,如果一个传感器信号连接到两个输入点,PLC如何判断信号的正确?
问题描述:
M580 Safety PLC安全模块安全数字量输入的高可用性使用所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
M580 Safety PLC安全模块安全数字量输入的高可用性使用中,如果一个传感器信号连接到两个输入点,如图所示:
可以使用 S_DIHA 块在两个通道提供的数据之间进行选择。
如果来自模块 1 的输入数据的健康状态良好,则将来自此模块的输入数据用在安全功能中。
如果来自模块 1 的输入数据的健康状态不好,但来自模块 2 的输入数据的健康状态良好,则使用来自模块 2 的输入数据。
如果来自模块 1 和模块 2 的输入数据的健康状态都不好,则将输入的状态设置为安全状态 (“0”),从而激活安全功能。
是否有帮助?