我们今天能为您提供什么帮助?

Unity Pro XLS的最新版本是什么?它是否能在Windows 10上运行吗?

问题描述:
Unity Pro XLS的最新版本是什么?它是否能在Windows 10上运行

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

目前新版本的Modicon安全PLC软件适用于M580 safety PLC。它已经重命名,现在名为Control Expert v14.0,带有安全选项。它支持Windows 10。

Unity XLS的最后一个版本是v13.1。它支持Windows 10。它不能编程quantum安全模块,唯一支持的安全控制器是M580 safety PLC。

Unity XLS v7.0是Unity最后一个quantum安全控制器编程软件版本。它只支持Windows XP Pro、Windows7 32位和Windows7 64位操作系统。