我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何查看BMEH584040和BMEH586040中已经使用过的%MW、%M等寄存器?
问题描述:
BMEH584040 BMEH586040 交叉引用

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

Unity软件中配置BMEH584040和BMEH586040时,双击CPU是没有I/O对象选项卡的,没有办法使用“使用以下项更新网格”按钮的方式查看哪些%MW、%M等寄存器已经被使用了。

针对这两款CPU,可以使用”PLC“-”状态RAM查看器“,地址下拉菜单选择”%M“或”%MW“,然后点击”转到“按钮,上方表格阵列中被彩色横杠占用的小方格即代表相应地址被使用过了。