我们今天能为您提供什么帮助?

M580热备系统中,对于使用490NAC0100铜芯缆线收发器时,使用的以太网屏蔽双绞线是直通线还是交叉线?

问题描述:
M580热备系统中,对于使用490NAC0100铜芯缆线收发器时,使用的以太网屏蔽双绞线是直通线还是交叉线?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

如果您使用的是 490NAC0100 铜芯缆线收发器,您可以选择使用以下 5 米以太网屏蔽双绞线Cat5e 直通铜芯缆线来建立热备连接:
490NTW00005:符合 CE 标准
490NTW00005U:符合 UL 标准