我们今天能为您提供什么帮助?

M580 Safety系统中,什么是Black Channel(黑色通道)?

问题描述:
M580 Safety系统中,Black Channel(黑色通道)概念

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

黑色通道是用于对传输的安全数据加密并验证的机制:只有 Schneider Electric 安全设备能够对 M580 安全系统中经由黑色通道发送的数据执行加解密。 通过针对每个传输消息传输和接收安全模块,来测试每次安全数据传输的健康状况。利用黑色通道,能够通过非安全中间设备(如背板、以太网电缆、通讯适配器等)传输安全数据。由于黑色通道传输被加密,中间设备在未经检测的情况下无法读取或更改所传输的安全数据的内容。