M580 Safety系统中,如何保证黑色通道通讯正常工作?
问题描述:
M580 Safety系统中,黑色通道通讯需要NTP服务。所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
使用远程机架上的安全 I/O 模块时,应将安全 CPU 配置作为 NTP 服务器,或者作为 NTP 客户端(没有其他系统设备被配置作为 NTP 服务器)。如果这两种设计中有一种未实施,则安全 I/O 模块和 CPU 的时间设置将不会同步,黑色通道通讯将无法正确工作。因此M580 Safety系统中使用远程机架上的安全 I/O 模块时必须启用NTP功能,否则编译会报错。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。