我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580 Safety PLC在Control Expert软件中配置时,程序接口的功能是什么?
问题描述:
M580 Safety PLC在Control Expert软件中配置时,程序接口的功能

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580 Safety PLC中SAFE区的数据是不可以直接和外部做数据交换的,外部数据必须先通过PROCESS区,程序接口是PROCESS区和SAFE区进行数据交换的。

SAFE程序接口的输入对应PROCESS程序接口的输出,SAFE程序接口的输出对应PROCESS程序接口的输入。

相互的地址映射在有效参数中设置,如下图: