我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580 Safety PLC在Control Expert软件中配置时,全局建立的DFB块为什么在SAFE区无法调用?
问题描述:
M580 Safety PLC在Control Expert软件中配置时,SAFE区调用全局建立的DFB块

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580 Safety PLC在Control Expert软件中配置时,SAFE区调用全局建立的DFB块,DFB块的设置中Safety必须打钩,否则SAFE区无法调用,如下图:

需要注意是,DFB块的设置中Safety打钩后,PROCESS区中无法再调用,段中的编程语言也不一样。