我们今天能为您提供什么帮助?

TSXPBY100支持多少个从站?最大通讯距离是多长?

问题描述:
TSXPBY100支持多少个从站以及最大通讯距离是多长。

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

TSXPBY100模块是用于Profibus-DP工业现场总线通讯的模块,最多支持126个从站设备,具备DP从站I/O数据的读/写访问,从站诊断数据传输,确定参数及检测请求等功能,支持所有类型的Premium处理器,最大通讯距离1200m(9.6kbit/s)。