我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Modicon PLC中能达到SIL3安全应用的有哪些?

问题描述:
Modicon PLC中能达到SIL3安全应用的有哪些。

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

有两种安全PLC可以达到SIL3的安全应用,分别是Quantum 安全PLC和 M580 安全PLC(注:Quantum安全PLC已于2021年12月31日退市,转为备品备件服务)。