问题描述:
140NOE77111的NTP服务能连接到SNTP服务器吗?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
SNTP (简单网络时间协议) and NTP (网络时间协议)在网络数据包格式上是一样的,不同之处在于对时间的校正上,NTP的算法比SNTP要复杂得多,但是对于网络时间服务器来说,NTP和SNTP客户端是很难被区分开的,因此,可以将140NOE77111的NTP服务能连接到SNTP服务器。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
SNTP (简单网络时间协议) and NTP (网络时间协议)在网络数据包格式上是一样的,不同之处在于对时间的校正上,NTP的算法比SNTP要复杂得多,但是对于网络时间服务器来说,NTP和SNTP客户端是很难被区分开的,因此,可以将140NOE77111的NTP服务能连接到SNTP服务器。
是否有帮助?