我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum ERIO网络里面可以用拓扑地址吗?

问题描述:
Quantum ERIO网络里面可以用拓扑地址吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

不可以,Quantum ERIO网络不支持拓扑地址。如果是BMXCRA312X0的RIO,只能是DDT地址,可以做自定义功能块把I/O模块的DDT地址映射到%M或者%MW寄存器区。如果是140CRA31200的RIO,直接就是%I、%M、%IW、%MW的IEC地址。