我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何清除Quantum 140CPU43412U中的备份?
问题描述:
140CPU43412U中的备份怎样清除?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

使用Unity连接到140CPU43412。 通过在Unity >> PLC >>项目备份菜单中选择备份清除来清除程序的备份副本。

如果报告备份无效,请执行“备份保存”,然后执行“备份清除”。 下次执行下载到CPU时,将不会备份新项目。 它将保持清除状态,直到下一次备份保存。