我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum MB+网络中,子站通讯模块140CRA21110提供的电源不足,是否可以添加其它电源模块?如果可以添加应该注意什么?

问题描述:
Quantum MB+网络中,子站通讯模块140CRA21110提供的电源不足,可以添加其它电源模块

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Quantum MB+网络中,子站通讯模块140CRA21110提供的电源不足,可以添加其它电源模块,但用其它电源模块后,不能再使用140CRA21110提供的电源,否则会造成硬件损坏。