我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何诊断Quantum CPU IO扫描运行状态?
问题描述:
Quantum CPU IO扫描表中无状态位,是否有其他方式可以诊断IO扫描的状态

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

可以使用%SW160至%SW167。

如果设备有检测到的错误,则相应位设置为 0。
如果设备操作正确,则设置为 1。
%SW160.0:1 号设备。
%SW160.1:2 号设备。
...........

%SW167.15:128 号设备。
注意:这些系统字仅用于 Quantum处理器,而不能用于 NOE 模块。