我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum EIO是否可以所有远程站丢失情况下,依旧保持热备状态?
问题描述:
Quantum EIO在所有远程站丢失情况下,保持主备状态

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

%S84可以不检测RIO站,%S84=1即使没有CRA站也可以保持runprimary/RUNstandby状态, 如果两个CRP没有接起来备机就离线,主机正常然后CRA重新上电还可以正常通讯起来。Quantum 的固件要求,SV3.22以上, Unity pro 10.0以上。