140CRP93200的Tap接头的接线方法是什么?
问题描述:
140CRP93200的Tap接头的接线方法是什么所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
140CRP93200的Tap接头MA-0185-100 IN接14CRP93200,OUT连接下一个Tap接头IN;drop端接分站的140CRA93200。如下图:

如果只有一个远程站,OUT接终端电阻52-0422-000,如下图:

是否有帮助?


140CRP93200的Tap接头MA-0185-100 IN接14CRP93200,OUT连接下一个Tap接头IN;drop端接分站的140CRA93200。如下图:

如果只有一个远程站,OUT接终端电阻52-0422-000,如下图:

是否有帮助?