我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140DDO35300处于超时状态时,用户可以自定义每个通道输出状态,如何操作?
问题描述:
140DDO35300处于超时状态时,用户可以自定义每个通道输出状态,如何操作?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

140DDO35300处于超时状态时,用户可以通过设置值1和值2来设置每个通道的状态。值1对应1到16通道,值2对应17到32通道。实验测试结果见下图: