在Unity Pro V13.0中对M580热备系统进行同步程序操作后,备机怎么没有运行?
问题描述:
在Unity Pro V13.0中对M580热备系统进行同步程序操作后,备机怎么没有运行?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
M580 程序同步后默认是不能自动运行为STANDY模式的,用Unity Pro V13.0中连上主机,在线登陆后双击CPU,在“任务”选项卡中“备用控制器”点击“运行”按钮即可!
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。