我们今天能为您提供什么帮助?

Unity Pro中ModbusTCP通讯功能块READ_VAR及WRITE_VAR断网重连怎么不通了?

问题描述:
Unity Pro中ModbusTCP通讯功能块READ_VAR及WRITE_VAR断网重连怎么不通了?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

出现这种正常通讯中断后无法恢复的情况,一般是通讯超时时间设置为0造成的。超时时间为0意味着READ_VAR及WRITE_VAR功能块从来都不会去关闭以太网连接,此时需要在网线重连后断电重启PLC,或者事先将READ_VAR及WRITE_VAR功能块GEST管脚交换管理字的第三个字设置一个超时时间(时基100毫秒)均可恢复。