问题描述:
Unity Pro中能够强制一个非定位的EBOOL变量吗?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
M580平台PLC里面可以强制非定位的EBOOL变量,其它平台不可以。另外,仿真器里M580强制非定位EBOOL变量是有条件的,只有Unity Pro V13.0及以后的版本才可以。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
M580平台PLC里面可以强制非定位的EBOOL变量,其它平台不可以。另外,仿真器里M580强制非定位EBOOL变量是有条件的,只有Unity Pro V13.0及以后的版本才可以。
是否有帮助?