我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Pro V13.0软件中如何对数组元素批量清零?
问题描述:
Unity Pro V13.0软件中如何对数组元素批量清零?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro); PAC & PLC 编程软件

解决方法:

Unity Pro V13.0软件中不能在操作块中使用间接寻址的方式去批量赋值数组中的每个元素,如果想实现这个功能,以INT型数组元素为例,可以使用MOVE_INT_ARINT功能块来实现,其它数据类型可以借助以下功能块实现:
MOVE_BOOL_AREBOOL
MOVE_WORD_ARWORD
MOVE_DWORD_ARDWORD
MOVE_DINT_ARDINT
MOVE_REAL_ARREAL