我们今天能为您提供什么帮助?

Control expert V14版本中,组态中选择的是BMENOC03X1.2,如何升级到最新的BMENOC03X1.4且保留之前的配置?

问题描述:
升级BMENOC的版本

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在安装Control expert V14软件后,会附带安装一个软件M580 Application Update,win10系统默认路径C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EcoStruxure Control Expert,使用此软件可以将BMENOC03X1.2升级到BMENOC03X1.3在升级到BMENOC03X1.4,且保留配置