我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Control expert V14 中M580非安全PLC的配置,替换CPU时无法选择安全PLC的型号,如果解决?
问题描述:
M580程序移植到安全M580

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在安装好Control expert V14软件后,会附带安装一个软件M580 Application Update,默认路径C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EcoStruxure Control Expert,选择Convert M580 application to M580 Safety application,选择zef的工程,保证转换之前的配置中CPU的左侧留有两个空槽位以便放置安全PLC的协处理器。