我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Pro V13.0软件中DT_TO_STRING指令输出的字符串中为什么没有秒?
问题描述:
Unity Pro V13.0软件中DT_TO_STRING指令输出的字符串中为什么没有秒?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro); PAC & PLC 编程软件

解决方法:

出现这种情况的原因是:Unity Pro V13.0软件中默认的字符串变量长度是16个字节,也就是说默认显示16个字符,日期转换成字符串时,按照默认长度正好只能显示到分钟。

如果想显示到秒,需要在定义字符串变量时,手动加大字符串变量的长度,例如string[20]代表是包含20个字符的字符串变量类型,就可以显示到秒了,详细效果图如下: