我们今天能为您提供什么帮助?

Win10操作系统安装Unity Pro V13.0软件时为何提示.NET Framework 3.5未安装?

问题描述:
Win10操作系统自带.NET Framework 3.5和4.7的软件,但是安装时却提示未安装.NET Framework 3.5。

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

打开控制面板,切换到“卸载程序”窗口,点击左侧的“启用或关闭Windows功能”,勾选.NET Framework 3.5,点击“确定”,再重新安装Unity Pro即可。