问题描述:
EcoStruxure Control Expert中创建BOOL型数组,关联地址为%MW10,数组中变量的实际地址是多少?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro); Modicon M580 ePAC解决方法:
1、创建5个BOOL型变量的数组A,关联地址%MW10,变量表中显示A[0]、A[1]地址为%MW10,A[2]、A[3]地址为%MW11,A[4]地址为%MW12;
2、仿真模式下新建动态数据表,修改A[0]、A[1]为1,监控%MW10.0-%MW10.15的值,可见%MW10.0与%MW10.8值为1;
3、BOOL型数组变量关联地址%MW时,实际地址为低字节和高字节中的低位。
是否有帮助?