我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Control Expert仿真报502端口被使用中,如何查看被占用的端口进程?
问题描述:
Control Expert仿真报502端口被使用中,如何查看被占用的端口进程?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

1.打开CMD,输入netstat -ano,查看所有端口使用情况

2.输入netstat -ano|findstr“502”,查看端口的使用情况,如下图

发现502端口被PID为23852的进程占用

3.输入tasklist|findstr "23852",查看占用端口的进程是哪个进程,如下图

根据截图,发现占用502端口的进程为sim.exe,结束进程后即可正常仿真