我们今天能为您提供什么帮助?

M340 Modbus串口通道参数配置中的帧间延迟是什么意思?

问题描述:
M340 Modbus串口通道参数配置中的帧间延迟是什么意思?

所属产品线:
Modicon M340; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:
1、这是从站向主站发送响应前的最短等待时间(即使响应已准备就绪,从站也要等待这段时间再发送响应)。帧间延迟允许 Modbus 网络上所有帧之间有最小延迟。
2、对于无调制解调器或中间设备的配置,建议使用缺省值。否则,必须使用更大的值。