我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Control Expert V15软件中CTU指令如果正在运行,断电后再上电,CTU的CV引脚变量值会清零吗?

问题描述:
Control Expert V15软件中CTU指令如果正在运行,断电后再上电,CTU的CV引脚变量值会清零吗?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

不会清零,会继续保持断电前的值。