我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Control Expert中如何设置一个2秒的脉冲?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert中如何设置一个2秒的脉冲信号?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

1、可以用%S6秒脉冲触发计数器CTU;

2、CTU管脚PV值设置为2,管脚Q和R用同一变量A(BOOL型),然后可用变量A的边缘信号触发其他功能块,即可实现2秒的脉冲信号触发。

2S脉冲