我们今天能为您提供什么帮助?

为什么M580 用RRTC_DT功能块调出系统时钟显示1990-01-01-00:00:00并且不更新?

问题描述:
为什么M580 用RRTC_DT功能块调出系统时钟显示1990-01-01-00:00:00并且不更新?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

初次使用M580,调用系统时钟之前需要更新一下系统时钟,Unity联机状态下双击组态里的CPU模块-动态显示-实时时钟,执行更新PC-PLC后即可。