我们今天能为您提供什么帮助?

BMENOC0301与BMXNOC0402不同之处在哪?

问题描述:
BMENOC0301与BMXNOC0402不同之处在哪?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

BMENOC0301与BMXNOC0402从功能角度上看是一致的,不同之处在于BMENOC0301的Interlink端口移到了模块背面,以适应M580系列的BMEXBP系列底板。

BMXNOC0402已停产,最高只支持到BMEP584040,且不支持BMEH58系列冗余CPU。